This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找隔离器直流/直流解决方案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TPS40091, TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836843/find-isolator-dc-to-dc-solution

主题中讨论的其他器件:UCC2897ATPS40091TL431ATL431

请帮助您推荐隔离器 DC48V 至 DC1.2V 100A 解决方案,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogers

    在此电压和功率级别、我们推荐使用 UCC2897A 等有源钳位正向控制器之一。   http://www.ti.com/tool/PMP8861 是一个与您的设计目标接近的示例设计。  请注意、1.2V 输出低于典型 TL431的范围、甚至低于我们的较低电压 ATL431。  要降低至1.2V、您可能需要在输出端使用直流/直流降压转换 器、这可以使用我们的多相降压控制器之一来实现、例如 TPS40091。

    此致、

    Eric