This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:计算 OUT 和 RECT 之间的电阻值。

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836057/bq51013b-calculate-the-resistance-value-between-out-and-rect

器件型号:BQ51013B

您好!  

我使用 BQ51013B 并尝试进行设计。  
我在数据表(第32页)中看到、RECT 和 OUT 之间有一个可防止镜像电流的电容器接口。 但是、我在评估套件的设计中看到、在该电容器的更多位置、OUT 和 RECT 之间有一个电阻器。

您知道吗、我如何计算它? 电阻器的作用是什么?

此处为 Eval Kite2e.ti.com/.../bq51013b.pdfe2e.ti.com/.../BQ51013BEVM.pdf 和 BQ51013B 的数据表。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    EVM 上 OUT 和 RECT、R1和 R17之间的电阻器。  您对这种连接有疑问吗?

    只使用 R1或17、但不同时使用两者。  这用于 FOD 调节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我想知道如何计算 R1、R17和 R15。  
    我还想了解这些电阻器的用途。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    R1和 R17用于 FOD 校准、请参见以下步骤。  

    R1和 R17将调整接收功率曲线 R-OS 的关闭集。  EVM 上不需要该电阻器、因此未使用任何电阻器。  通常仅使用 R17。

    R2将根据输出功率 R-FOD 的函数调整接收功率曲线的形状。

    请注意、R4和 R2一起将设定充电电流。  

    www.ti.com/lit/zip/sluc577

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    R15呢?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    R15将根据用户要求将进入 D2的电流限制在所需的水平。

    电阻器 R15和齐纳二极管 D2将为 EN1和 EN2输入提供电源(逻辑高电平)。  在许多应用中、不使用 EN1和 EN2、而是将其接地或置于微控制器控制的控制下、微控制器提供逻辑高电平。  

    EN1和 EN2输入所需的电流非常低。