This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找电池的双向热插拔...

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS25910, LM5069, LM25069, TPS24710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835963/looking-for-bi-direction-hot-swap-for-battery

主题中讨论的其他器件:TPS25982TPS25910LM5069LM25069TPS24710

尊敬的 Sirs:

我的客户需要双向热插拔电池路径!

由于电池需要是电源并且可以充电、因此需要双向。

电池电压为12.6V、电流需要5A。

请帮您提出解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是否希望电流双向流动? 如果您有任何方框图、请共享方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我没有系统块、但根据客户信息、NB 系统上有嵌入式主电池和可拆卸备用电池。

    热插拔将置于可拆卸电池迹线中、并由小型 EC 进行控制。

    因此、电流将在电池充电或放电时双向流动。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可以考虑使用背靠背配置 A 连接两个电子保险丝(TPS25910或 TPS25982、因为它们可以支持5A)、如下所示。

    请勿在"输入-输出-输入"配置中连接电子保险丝。 该配置在启动期间对其中一个电子保险丝的体二极管施加应力。

    当您将电源连接到电子保险丝的 OUT 引脚时、当禁用电子保险丝时、OUT 引脚可能会有一些泄漏。 您可以测量此电流并查看其是否在您可接受的范围内。

    在这种情况下、禁用电子保险丝时进入 OUT 引脚的泄漏电流超过您所需的限值、您可以考虑在类似配置中连续使用两个热插拔控制器。 任何热插拔控制器都应该能够执行该任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的建议!

    我还阅读了 E2E 上的一些旧帖子、发现一些人讨论了如何使用 LM5069!

    如果 LM5069也适用于双向流量控制、但除了反向电流中没有电流限制之外没有任何问题吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    正如我说过的、任何热插拔控制器都应该能够完成此工作。

    LM5069是一款高电压热插拔产品。 由于这是一个12V 应用、因此您可以考虑 LM25069、TPS24710等任何低电压热插拔、也可以从以下链接中的列表中进行选择

    http://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html#p339=External

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    希望您的问题得到解决。 如果您有任何其他问题、请告知我们。