This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:ISC 的计算公式

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835680/tps2595-formula-to-calculate-isc

器件型号:TPS2595

大家好、

您能告诉我 TPS2595数据表8.3.3中 ISC 的计算公式吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    ISC 是用于检测短路 电流的内部阈值。 无法使用公式计算此参数。 由于参数未被表征、我们在数据表中没有提到它的值。  

    您是否有任何理由需要此参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San、

    我的客户正在尝试评估短路操作和电流限制之间的边界。

    这样做时、您需要知道阈值的设置位置。

    请告诉我设置 ISC 阈值。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    ISC 的值不接近电流限制。 它大于10A。

    ISC 设置为远高于 Ilimit 的原因是、

    • 在输出短路情况的瞬间、输入电容 提供峰值电流 (因为与输入电源相比、它具有非常低的瞬态事件阻抗)、从而触发 TPS2595的短路保护。
    • 短路保护电路需要非常快速地工作、为了实现这一点、您需要对电流限制的精度松散。 因此、我们将 ISC 设置为远高于电流限制、因为 IC 中触发短路保护的峰值电流无论如何都由陶瓷输入电容提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    希望您的问题得到解决。 如果您有任何其他问题、请告知我们。