This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:有关启动期间频率折返的问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835565/tps54218-questions-about-frequencies-foldback-during-start-up

器件型号:TPS54218

你好、

我知道有一个频率折返保护功能、可在启动期间降低开关频率。 我有一些与频率折返保护相关的问题

-对于不同的稳态频率、在启动期间降低了多少频率、是否有图形或详细信息可用

-控制频率降低量的方法是什么  

-影响频率降低的因素是什么

-是否可以移除频率折返保护

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    频率折返是一项功能、可在 启动期间 或过流情况下降低电感器电流。 该器件可在安全条件下运行 TPS54218、因此无法将其移除。

    数据表中的频移主题(7.3.12)描述了此特性的行为。 您还可以在图7中看到 Vsense 电压与频移之间的相关性。 然后、它可以判断在启动期间频率降低了多少。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我们正在通过私人消息讨论您客户的系统要求。 我将关闭此主题。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian