This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:输入/输出关系和效率数据

Guru**** 2524880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1, TPS65261, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836924/tps65263-q1-input-output-relationship-and-efficiency-data

器件型号:TPS65263-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65261TPS65263

您好!

我是 TI 产品的经销商 FAE。
我收到客户的问题。
(1)假设 Vin = 5V 至10V、是否可以输出 Vout = 0.68V 至1.0V? (工作频率为1MHz)
(2)您能否向我展示以下条件下的效率数据?
BUCK1
・Vin = 7.4V、Vout = 1.0V、Iout = 0.01A 至3A、SW 频率= 1MHz
・Vin = 7.4V、Vout = 0.85V、Iout = 0.01A 至3A、SW 频率= 1MHz
・Vin = 7.4V、Vout = 0.68V、Iout = 0.01A 至3A、SW 频率= 1MHz
降压通道2
・Vin = 7.4V、Vout = 1.2V、Iout = 0.01A 至2A、SW 频率= 1MHz
CH3尚未决定
此致、