请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54326 主题中讨论的其他器件:TPS54526
尊敬的团队:
我们是否有 P2P 解决方案、但5A 解决方案可替代 TPS54326RGTR?
客户最初使用 TPS54326RGTR、但发现他们需要更高的电流、请建议5A 解决方案和 P2P
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Kevin
推荐 TPS54526。