This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:损耗和热估算

Guru**** 2502485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836627/tps737-loss-and-thermal-estimation

器件型号:TPS737

您好!

我使用 TPS73701DBR Vin=3.3V、Vo=2.5V、IO=0.6A。 TA 为65°C、无风扇。

它是否可以在热降额中正常工作?

我计算得出:65+(3.3-2.5)*0.6*58.9=93.3C。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    通常、TJA 是用于估算器件热性能的参数。 话虽如此、由于 TJC 高于 TJA、器件温度略低。 请注意、这两个数字均采用 JEDEC 标准高 K 电路板。 请观看此 有关热性能的简短视频。

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。