This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5005:LM5005作为反相降压/升压

Guru**** 2593660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836651/webench-tools-lm5005-lm5005-as-inverting-buck-boost

器件型号:LM5005

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

当我将 LM5005仿真为反相降压/升压时、Webench 中似乎存在一个错误。 Webench 在新版本中选择了0.56欧姆的斜坡、这是错误的。

当使用旧的基于闪存的 Webench 版本对相同电路进行仿真时、选择107kOhm Rramp、这符合数据表公式5第13页。  

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    请您分享一下设计条件、以便我们可以对其进行研究。

    您还可以使用公共共享链接共享设计。

    谢谢、此致、

    阿图尔