This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:缓冲电路要求

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836468/ucc28064a-snubber-circuit-requirement

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:TIDA-010015

您好!

我们的设计基于 TI 参考 TIDA-010015。

在 PFC 升压部分、当在直流输入端的高负载(例如20A)下关闭电源时、MOSFET Q12会损坏。 这是由于开关节点振铃导致的过冲、如图所示。 MOSFET 的额定电压为650V、而击穿电压高达730V。  

请为上述应用以及相应的计算和调优过程推荐合适的缓冲电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    通过这些步骤、您可以计算出会严重抑制振铃的缓冲器:https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/05/05/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps

    这将在每个 MOSFET 的雨中至源极之间放置一个与电容器串联的电阻器。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您能否检查 Q10的栅极何时关闭? 通过使输出电容器+ RF1的等效阻抗变为高阻抗、使电感器电流无法移动、但对 Q12的输出电容进行峰值充电、可能会导致尖峰。 如果发生这种情况、我们可以添加一个电路、在 PFC 输出仍为高电压的情况下使 RF1保持短路。

    此致、

    本·洛夫