This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 PFC 级的 UCC28064A 设计

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836600/ucc28064a-design-for-pfc-stage

主题中讨论的其他器件:UCC28064AUCC28070

UCC28064A 能否实现 ATX PC 电源设备的 PFC 级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您尝试满足的 ATX 电源规格?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFC 级的额定功率应达到1200瓦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供更多信息。 对于交错转换模式 PFC 级、1.2kW 相当高。 我建议查看交错式 CCM PFC。 在该功率级别、UCC28070将是一个不错的选择。

    此致、

    本·洛夫