This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:如何将输出电压降至0V

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, PMP9779, TPS61178
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836554/tps61088-how-to-be-down-vout-to-0v

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件: PMP9779TPS61178

当 EN 引脚被拉低时、TPS61088处于关断模式。 但输出电压不会降至0V。 我知道这是 TPS61088的规格。

是否有任何方法将 Vout 降低到0V?

此致、

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    由于 TPS61088上部 MOSFET 具有体二极管、因此即使 EN 为低电平、Vout 也不能为零、它大约为 Vout=Vin-VF、其中 Vf 是体二极管上的压降。

    您可以在输出侧添加 MOSFET 以断开负载。 请查看 TI 参考设计 PMP9779。 您也可以选择 TPS61178、它在 IC 内部集成了一个断开 FET。