Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
你好
感谢您的支持。
我的客户拥有原始设计、将 TPS54335A 用作所附 ppt 的第3~页4。
他们正在调查几个市场回报的根本原因。 (所有这些 PH 引脚都短接至 GND)。
他们 将使用 TPS54335A (更大的业务规模)开发新项目,但条件 很好。
因此、客户现在可以模拟内部测试的实际环境(第2页)。
他们发现 ,当电磁接触器跳闸时,有时(1次/40次)在死区时间内超出 PH 引脚的绝对最大额定值。 (第6页)。
查询(请您发表意见)
1 图2 (第6页)上的 PH 下冲是否会导致 TPS54335A 出现故障 ?
2 我建议添加散射二极管(低 Vf)、 以使 PH 下冲保持在1V 以下。
你同意吗?
如果没有,您有没有任何建议? (我已经要求我改进
PCB 布局如第4页所示。) 根据 Webench 仿真、稳定性似乎没有问题(第3页)
此致
谢谢你
e2e.ti.com/.../PH_5F00_undershoot_5F00_with_5F00_noise_5F00_e2e.pptx