This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:从 UVLO 恢复

Guru**** 2522410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836176/tps717-recover-from-uvlo

器件型号:TPS717

大家好、

我的客户计划在其应用程序之一中使用 TPS71701、他们现在遇到了一个难题。
在执行切换 Vin 作为应力测试时、即使 Vin 恢复到5V、Vout 有时也会保持低电平。
根据 TPS717数据表,该器件具有3种模式,因此他们认为它由于某种原因卡在“禁用模式”中。

然后、他们有如下问题。

1、即使对输入电压、EN 和 Tj<125C 施加5V 电压、也可以进入禁用模式吗?

该器件中的模式转换触发器是什么?  

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!  

    为了更好地理解这个问题、您是否会提供一些波形来显示发生卡滞时 Vin、Vout 和 en 上的电压变化? 我不知道该器件在上电期间需要特定的定序、但如果您能提供更多详细信息供我们调查、这将非常有帮助。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    好的,我将把数据脱机发送给您,我从客户那里获得。
    根据客户的说法、该问题仅在可调版本(TPS71701)上出现。

    当在 Vin 放电至1V 或更低之前再次向 Vin 施加5V 电压时、输出看起来会卡住。
    因此、我建议它们在 EN 引脚处添加强下拉电阻、以实现快速放电。   解决方法似乎几乎解决了这个问题。

    但他们需要编写一份报告以完全解决此问题。

    这是以下问题的背景、您能否对以下问题发表一些意见?

    1、即使对输入电压、EN 和 Tj<125C 施加5V 电压、也可以进入禁用模式吗?

    2.该器件中的模式转换触发器是什么?  

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、您好!

    根据您提供的信息、具有卡滞输出的器件似乎已损坏。 当输出电压高于输入电压时、在断电周期中可能会发生损坏。 您能否与客户合作、在其断电序列期间提供 Vin、Enable、Vout 的范围截图? 示波器屏幕截图将帮助我们了解在断电周期中 Vout 是否会暂时高于 Vin。该器件易受反向电流的影响、其中一些器件可能比其他器件更易受影响。

    因为此问题继续通过直接电子邮件提供支持。 我要关闭此帖子。

    此致、
    Jason Song