This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2980-ADJ:电流源

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2980-ADJ, LM317, LM334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836780/lp2980-adj-current-source

器件型号:LP2980-ADJ
主题中讨论的其他器件: LM317LM334

LP2980-ADJ 是否可以用作设置为1.5ma 的电流源、方法是保持 ADJ 开路并使用820电阻器将其连接到输出引脚。

器件会为电池充电。 当电池达到3.5V 时、稳压器将关闭。  

输入电压为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Les、

    LP2980-ADJ 的内部基准连接到线性稳压器的 RTN。
    因此、通过电阻器将调节引脚连接到 Vout 不会生成您所需的电流源。

    如果您希望使用此技术、则需要基于浮动基准的 LDO。
    LM317数据表具有这种类型的浮动基准、并在应用部分显示了一个良好的电流源示例。
    我已复制下面此部分的快照。

    或者、您也可以通过以下方式连接 LP2980-ADJ LDO 以提供电流源。
    使用此技术的缺点是输入源和 LDO 相对于负载的浮动 GND。

    第三种选择是使用专用电流源 IC。
    LM334是您可能希望考虑的选项。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Les、

    由于某种原因,第二个选项的图像没有显示。
    我已附上下面的原理图。

    谢谢、

    斯蒂芬