This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:关于 BQ40Z50R2 "15.15.1.3初始电池模式"电阻器详细信息

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836543/bq40z50-r2-about-bq40z50r2-15-15-1-3-initial-battery-mode-resister-detail

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ24725A

你(们)好   

我们的客户 希望使用 具有  电量监测计 BQ40Z50R2和 充电器 BQ24725A 的智能电池系统。

我们希望  使用 BQ40Z50R2 主机模式和 SMBus 充电器。

我们对每个电阻器设置的含义有疑问。  

您能告诉我们 这种电阻器的含义吗?  

BQ40Z50R2  TRM  15.15.1.3初始电池模式


1) CHGM (位14):充电器模式(R/W)
   1 =禁用 ChargingVoltage()和 ChargingCurrent ()向主机和智能电池充电器广播(默认)
   0 =启用 ChargingVoltage()和 ChargingCurrent ()向主机和智能电池充电器广播
2) AM (位13):报警模式(R/W)
   1=禁用向主机和智能电池充电器广播的 AlarmWarning()
   0 =启用报警()向主机和智能电池充电器广播(默认)

3) PB (位9):初级电池(R/W)
   1 =电池以其主要角色运行
  0 =电池以其辅助角色运行(默认)   

4) CC (位8):CHARGE_Controller_Enabled (R/W)
   1 =启用内部充电控制
   0 =禁用内部充电控制(默认)
5) CF (位7):Condition_Flag (R)
   1 =请求的调节周期
  0 =电池正常  

6) PBS (位1):初级电池支持(R)
  1 =支持主电池或辅助电池
  0 =不支持功能。 (默认值)
7) ICC (位0):内部_充电_控制器(R)
  1 =支持功能。
  0 =不支持功能。 (默认值)

注意事项

三月贾斯珀  (Disty Sugimoto)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、三月、

    1.正如它提到的,您可以启用或禁用对充电器的广播,以请求充电器提供适当的电压。

    2.相同,但启用或禁用报警

    3、主电池是作为主电池运行的。 我们建议将其保留为0。

    4.抄送、您希望在此禁用内部充电控制器、这是因为您希望充电器能够控制您的电池。

    5.如果尚未执行学习周期,则设置此标志

    6.建议将此函数保留为0

    7.您希望将其设置为0,因为您不想使用内部充电控制器,因为您的充电器将支持充电控制。