This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:LMR36015FSCQRNXRQ1:IQ

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836251/lmr36015-q1-lmr36015fscqrnxrq1-iq

器件型号:LMR36015-Q1

尊敬的 TI:

我使用 LMR36015FSCQRNXRQ1进行测试。
我的测试有问题、我想寻求帮助。
在睡眠模式下、器件的泄漏电流会显著产生。 (㎃)

此产品的 IQ 值是多少?
数据表中仅显示了 PFM 型号。

电流电路设计如下所示。

请查看、让我们尽快提供您的反馈。

如果您有任何疑问、请随时与我联系。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BJ Han 您好、

    我理解您的问题。

    LMR36015FSCQRNXRQ1是 FPWM 型号、我们确实期望 在几毫安范围内具有相对较大的静态电流、尤其是当您在高频范围内运行器件时。

    您能告诉我您的 VIN 和负载测试该产品吗?

    您能否详细介绍一下您的应用案例、只需尝试了解 哪些是更重要的固定频率运行或低静态电流即可。

    此致、

    Ankit Gupta

    电源解决方案应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit Gupta:

    感谢您的关注和支持。

    下面是一个简短的项目信息。

    Arrow forward应用:PTC 加热器
    Arrow forward设备:LMR36015FSCQRNXRQ1
    -。 输入电压(最小值、典型值、最大值): 29V
    -。 输出电压:12V
    -。 Iout (㎂、㎃、最大值):500 μ A/400 μ A/1A
    -。 应用:商用车辆智能接线盒

    为供您参考、数据表显示:
    现在不是所有 PFM 都受支持?


    如果需要更换部件、我们建议您推荐降压转换器。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BJ Han 您好、

    您所使用的型号是 LMR36015FSCQRNXRQ1、这是一种 FPWM 选项、在恒定频率运行比轻负载效率更重要且更好地控制 EMI 的情况下、该工厂选项可供使用。 您不能同时具有 PFM 和 FPWM (即轻负载下的 CCM 运行)。 请参阅数据表中的第17页。、随附以下屏幕截图:

    PS:

    这取决于您的应用、如果您需要恒定频率选项、可以继续使用您目前拥有的型号、但如果您担心轻负载效率和低静态电流、则可以选择禁用了 FPWM 选项的型号 (这意味着自动模式操作)。 您可以从下面的屏幕截图中选择同一器件的任何变体、也可以随时访问我们 的 Webench 设计 工具、为您的应用选择最佳器件。

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta  

    应用工程师