This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24610:针对12V 输出修改 TIDA-00704

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24610, UCC29950, LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836770/ucc24610-modifying-tida-00704-for-12v-output

器件型号:UCC24610
主题中讨论的其他器件: UCC29950LM258

团队、

TIDA-00704旨在支持20V 至32V 的输出电压。  我们有一位客户需要了解如何修改此参数以支持12V OUT。

此设计使用 UCC24610作为同步控制器、使用 UCC29950作为 PFC/LLC、并在反馈路径上使用 LM258。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    与此帖子关联的"器件型号"为"UCC24610"。  您(或客户)是否询问如何修改 TIDA-00704设计或仅修改同步整流器(SR) 部分中所有 IC 的参数?   

    对于 SR、可以使用现有电路、但需要更改 SR MOSFET、使其 RDS (on)符合 UCC24610数据表的建议。  这基于未提供的输出电流电平。  SR 控制器的最小导通和关断时间也可能需要 根据新的功率级时序进行调整。

    遗憾的是、我无法为其他两个器件提供帮助、尽管我认为遵循 UCC29950数据表中的设计过程可能是一个很好的做法。  

    此致、
    Ulrich