尊敬的 TI 专家:
我想设计 UCC28780输出 OV 故障保护、行为是锁存。
哪个引脚 合适?
2.您是否会为我提供参考电路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Che、
感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。
该控制器将需要一个外部电路来在检测到输出过压情况后实现闩锁。 目前、我们还没有现成的参考电路设计、但我可以列出一些设计要求:
在 由 VDD 供电的转换器初级侧使用微功耗比较器。
使用 REF 作为比较基准。
3. 添加强的锁存 迟滞、仅断电时才会解除锁存。 添加足够的滤波和延迟 、以防止噪声干扰跳变。
比较器的输出应执行两项操作:a) 将 NTC 引脚拉至1V 以下;b)防止 VDD 上升至15V 以上。
(a)将触发一个故障条件、该故障条件将启动一个 UVLO 周期、(b)将阻止 VDD 完成 UVLO 周期。 微功耗电路将防止启动电路过载。
5. 将 VS 电阻分压器设置为比所需电平高得多的 OVP 电平。 将 AUX 绕组与比较器之间的另一个电阻分压器设置为所需的 OVP 电平。 由于 AUX 信号是脉冲信号、因此它仅在开关周期的退磁部分检测 OV、因此即使在最短的降压时间内、比较器也必须足够快、但不会因噪声或开关尖峰而跳闸。
我希望这能让您快速入门。
此致、
Ulrich