This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:输出 OVP 时的行为为锁存。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836648/ucc28780-behavior-is-latch-when-output-ovp

器件型号:UCC28780

尊敬的 TI 专家:

我想设计 UCC28780输出 OV 故障保护、行为是锁存。

哪个引脚 合适?  

2.您是否会为我提供参考电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Che、

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。

    该控制器将需要一个外部电路来在检测到输出过压情况后实现闩锁。  目前、我们还没有现成的参考电路设计、但我可以列出一些设计要求:

    在 由 VDD 供电的转换器初级侧使用微功耗比较器。

    使用 REF 作为比较基准。

    3. 添加强的锁存 迟滞、仅断电时才会解除锁存。  添加足够的滤波和延迟 、以防止噪声干扰跳变。

     比较器的输出应执行两项操作:a) 将 NTC 引脚拉至1V 以下;b)防止 VDD 上升至15V 以上。   
    (a)将触发一个故障条件、该故障条件将启动一个 UVLO 周期、(b)将阻止 VDD 完成 UVLO 周期。 微功耗电路将防止启动电路过载。

    5. 将 VS 电阻分压器设置为比所需电平高得多的 OVP 电平。  将 AUX 绕组与比较器之间的另一个电阻分压器设置为所需的 OVP 电平。   由于 AUX 信号是脉冲信号、因此它仅在开关周期的退磁部分检测 OV、因此即使在最短的降压时间内、比较器也必须足够快、但不会因噪声或开关尖峰而跳闸。  

    我希望这能让您快速入门。

    此致、
    Ulrich