This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:在较低的压降下、预期的线路调节是多少?

Guru**** 2635565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835372/lm2941-what-is-the-expected-line-regulation-at-lower-drop-out

器件型号:LM2941

您好!

我注意到 LM2941上用于线路调节的电气特性是在 Vout+2V 下执行的。

由于我的应用涉及 Vin =18.8V 和 Vout = 18V @100mA、尽管它满足了100mA ILOAD 的 Vdo 要求、我是否可以知道线路调节的预期结果?我的系统是否会如上所述看到4到10mV/V?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christina、您好!

    我正在处理您的问题、并将在2个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    是的、您的系统在您的应用中仍将看到4至10mV/V。

    LDO 不像您提到的那样处于压降模式、对于 LM2941、100mA 负载仍然是轻负载、因此我们希望线路调节与数据表中的类似。

    请告诉我是否可以为您提供进一步的帮助。

    如果我已回答您的问题、请单击"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬