请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 您好!
我正在处理 BMS 项目并在 电路中使用 BQ77915 IC。
我无法测量 IC 的静态电流。
请告诉我测量精确 静态电流的步骤。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Vinod:
我们的 IC 的静态电流在数据表的第8.5节中定义为 ICC 和 Ihib。 在此表中、您可以看到这些值的测试条件。 对于这些测试条件、我们保证 IQ 将在数据表中指定的范围内。 如果您仍然想自己测量、可以测量 VDD 引脚的电流并减去 CHG、DSG 和 LPWR 引脚的电流。