This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659039-Q1:TDA2HG 的功耗超出了该范围

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659039-Q1, TDA2HG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836698/tps659039-q1-power-consumption-exceeding-for-tda2hg

器件型号:TPS659039-Q1
主题中讨论的其他器件: TDA2HG

您好!

我们将 TPS659039-Q1用作 TDA2HG 的 PMIC。 我们从 TI 代表那里获得了给定输入的极端情况下的功耗报告、随附此报告。 正如我们在中看到的、VDD_CORE 接受2.38A 输入电流、并连接到仅能提供2A 电流的 SMPS 7。

那么、是否可以将 VDD_CORE 连接到 SMPS3 (3A)、并将 VDD_MPU 连接到 SMPS1、SMPS2 (6A)和 SMPS7 (未使用)。

如果不是、我们能否将 SMPS6 (2A 或3A)用于 VDD_CORE、并将 SMPS7 (2A)用于 VDD_GPU。

请告诉我这种安排是否与电压、定序或任何其他事项有关。 如果有更好的选择、请发送电子邮件至 suggest.e2e.ti.com/.../response_5F00_TDA_5F00_power_5F00_calculation_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagarjun、

    您好、TPS659039-Q1具有确定启动电压和定序的默认设置。 如果您更改 PMIC 和处理器之间的电源映射、则可能会违反处理器的电源要求。 我建议与您的 TI 代表合作、为您的用例寻找替代电源解决方案。

    您是否已了解适用于 TDA2x 器件的 TPS65917解决方案?  (http://www.ti.com/lit/ug/slvuaj1f/slvuaj1f.pdf)


    谢谢、

    纳斯塔莎