This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B:以2MHz 以上的频率运行 TPS54340

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, TPS54360, LMR14030-Q1, LM76003-Q1, LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835924/tps54340b-running-tps54340-at-2-mhz

器件型号:TPS54340B
主题中讨论的其他器件:TPS54340TPS54360LMR14030-Q1LM76003-Q1LMR16030

Howdy、我关于此主题的最后一个问题已在此处重定向。  在设计无源器件(补偿等)时、我需要帮助以支持 TPS54340 2+MHz、2.2MHz 的标称开关频率、非常适合汽车应用。

当我使用"TPS54360-361FAMILY_CALC_TOOL_REVE.xls"时、频率字段变为红色、因此我不确定这是否意味着计算器的单元格值"超出范围"。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braon、

    您的输入电压范围和输出电压是多少?

    TPS54360具有典型的 TON-MIN 时间135ns、如果在 fsw=2MHz 时降压比过高、它可能会使该限制降低三倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、感谢您的回复。

    输入电压标称值为12V、输出电压为3.3、设计电流为1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braon、

    对于在 fsw=2.2MHz 时为12V 至3.3V 的情况、估算的 Ton 时间为143ns、非常接近 Ton-min 135ns。

    您可以尝试采用 TON-MIN 75ns 的 LMR14030-Q1或采用 TON-MIN 65ns 的 LM76003-Q1。

    LMR16030与 TPS54360引脚对引脚兼容、其 TON-MIN 为90ns 、但仅在商业级提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、回答很好、谢谢。  数据表显示最大频率为2.5MHz、但您说我应该远离该器件的高端产品吗?  我确实需要汽车器件、因此我可以查看您提到的 LM。

    我还将继续使用无源器件以2.2mhz 的频率运行、看看情况如何。