This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:输出电压显示

Guru**** 2528390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835601/bq2980-output-voltage-isuue

器件型号:BQ2980

我根据数据表中的参考设计制作了该电路。 但当我连接电池时,输出只有1V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abijith、您好!

    您能否向我发送原理图、以便我尝试确定问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abijith、您好!

    图像非常模糊、因此我很难判断每个组件的值是多少。 请仔细检查它们。

    • Rbat 应为20欧姆。
    • RVDd 应为300欧姆。
    • Rsns 不应低于1m Ω
    • Rpack 应为2kOhm。
    • CVDD 应在0.1uF 和1uF 之间。

    我还注意到、您将 Rsns 放置在 VDD 和 CS 引脚之间。 这可能会导致错误故障、也可能是问题的原因。 确保 Rsns 连接在 VSS 和 CS 引脚之间、如数据表所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    所有值均符合数据表。

    让我尝试在 VSS 和 CS 引脚之间连接 Rsns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abijith、您好!

    我认为这种配置应该有助于解决您的问题。 我将继续将其标记为已解决、但如果您仍遇到问题、您可以进行回复、该主题将重新打开。