This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693:最高外壳温度(Tcmax)

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836250/lp38693-maximum-case-temperature-tcmax

器件型号:LP38693

您好、E2E、

你好。

我们的客户正在寻找 LP38693MP-5.0/NOPB 的最高外壳温度(Tcmax)。 数据表中没有此信息、是否有方法计算此参数?

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo:

     以下是计算最大外壳温度的一种方法,Tcase (max)= Tjunction (max)- RθJC (top)*耗散。 其中耗散=(Vin-Vout)*Iout。  

      根据数据表中的信息、Tjunction (max)=160、RθJC (top)= 52.2°C/W 您的客户使用 LP38693MP-5.0/NOPB、Vout 等于5V。  您将需要知道触发客户热关断的输入电压和负载是多少、以计算最高外壳温度。  

    此致、

    最小