This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122 VIN、CSP、CSN 建议运行条件和绝对最大额定值

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836702/lm5122-lm5122-vin-csp-csn-recommended-operating-conditions-and-absolute-maximum-ratings

器件型号:LM5122

大家好、

 

当输入电压介于65V (推荐的工作条件上限)和75V (绝对最大额定值限制)之间时、LM5122的预期或不预期结果是什么?

 

在我们的应用中、正常运行的稳态 VIN 低于65V。 但有时输入电压比75V 低65V 以上。 在此输入电压间隔(65V-75V)内工作时、是否存在与 LM5122相关的任何重要问题?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TI 保证器件在 VIN<65V 时正常工作 、并保证 器件在 VIN<75V 时不会损坏。  

    当 电压为65V <VIN<75V since we have't evaluated the device thoroughly in this range. 时、TI 无法保证器件正常工作 客户应承担风险。  

    此致、

    EL