This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:电流感测方法

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21732, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836647/ucc21750-current-sense-method

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: UCC21732UCC21710

您好!

我想使用一个外部分流电阻器来感测我的 FET 的电流、数据表中的第3段。 该 IC 支持分流电流感应。 但详细介绍一下第8.3.7段中的内容。 仅提及去饱和保护(第9.2段也提到)。 因此、请阐明分流电阻器的连接以及此保护方法的阈值、因为据我了解、DESAT 引脚不能用于此目的(9V 阈值)。  

提前感谢

Krisztián Somorai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krisztián、

    该器件的 UCC21750型号支持 DESAT 短路保护方法。 该器件的其他两种型号支持通过 OC 引脚进行分流电流感应。 器件分别为 UCC21732和 UCC21710。

    如果您对短路保护还有其他疑问、请告知我们!

    此致、

    Audrey