This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:具有单个存储元件的多个器件。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835690/bq25570-multiple-device-with-single-storage-element

器件型号:BQ25570

我对 BQ25570器件有疑问。 我们正在为能量收集应用评估此 IC。

我们是否可以将单个存储元件(电容器或电池)连接到多个 BQ25570的 VBAT 引脚?

这是多个收集装置和单个存储元件的组合。 这种组合是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip、

    请给我几天的时间来额外接收 bq25570EVM、以便我可以在工作台上对此进行验证。

    谢谢、

    Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ricardo、

    感谢您的回复、请在您完成实验后告知我们。

    此致

    Dilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilip、

    在工作台上自行验证并与一些同事交谈后、我相信此设置将适用于您的应用程序。

    我 不建议将降压转换器(VOUT)的输出连接在一起以实现潜在的共享系统负载。  

    谢谢、

    Ricardo