This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否提供 ESD 保护?

Guru**** 2501545 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18502Q5B, CSD17581Q5A, CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836436/esd-protection-available

主题中讨论的其他器件:CSD18502Q5BCSD17581Q5ACSD19538Q3A

您好、E2E、

一些 MOS、我在数据表上找不到 ESD 规格。

是否有任何确切的规格(介电强度、HBM、CDM 等)

CSD18502Q5B
CSD17581Q5A
CSD19538Q3A

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    感谢您关注 TI MOSFET。 您请求的信息如下:

    • CSD18502Q5B 通过了2000V HBM 和2000V CDM 标准
    • CSD17581Q5A 通过1300V HBM 和2000V CDM 标准
    • CSD19538Q3A 通过250V HBM 和2000V CDM