This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:该芯片是否具有 GND 1和 GND 2的隔离式接地设计?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836546/lmr23625-can-this-chip-have-the-isolated-ground-design-with-gnd-1-and-gnd-2

器件型号:LMR23625

大家好

我对下面的电路图片有疑问。

我有1个直流插孔、1个 RJ45端口(仅带电力线)和2个千兆位以太网 RJ45 (WAN 和 LAN)。

有12V/24V 适配器或 12V/24V 喷油器输入为我的系统供电。 它 通过变压器初级侧 中心抽头连接 到两 个千兆以太网 RJ45端口、不仅为我的系统供电、还为其他两个器件供电。

我的电源无法直接进入 变压器初级侧。 这将导致变压器初级侧接地基准与系统相同。 变压器初级侧 和次级侧接地应隔离。

也可以直接穿过变压器初级侧 中心抽头。 让它们具有相同的接地。 我 的主要顾虑是以太网数据 是否会受到干扰、而浪涌也是一个问题。

有人可以帮我解决这个问题吗? 提供参考或设计。 或者、我应该使用其他电源管理芯片?

 我 对此表示赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hero、

    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com、详细讨论。 谢谢!