This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105EVM:bq24105rhlr

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836454/bq24105evm-bq24105rhlr

器件型号:BQ24105EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24105

您好!
当我为 bq24105RHLR 提供输入电压时(输出上无负载、仅一个20uF 的电容器)、
输出电压运行异常:
电压上升速度非常快、然后放电至零。 这一进程"永远"继续下去。
它使 bq24105RHLR 对输出电压进行充电和放电。

 我在 PCB 和评估板中看到同样的现象。

如何解决?

谢谢、
Arkadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arkadi

    BQ24105具有电池检测电路、可将电流推入与电池并联的输出电容器中、如数据表第8.3.16节所述。  如果输出电压发生变化、因为仅连接了一个小型电容器、则充电器会意识到没有连接电池。  如果您将输出电容增加到250uF、您就可以按照数据表第8.3.16节中的说明、击败电池充电电路。   

    此致、

    Jeff