This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:24V 输入电压至隔离式12V 10A 解决方案

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A, UCC2897A, LM5025, PMP8861, PMP4468
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836088/lm5025a-24vin-to-isolated-12v-10a-solution

器件型号:LM5025A
主题中讨论的其他器件: UCC2897ALM5025PMP8861PMP4468

您好!

我的客户使用了很多用于24Vin 5V 隔离式输出的 LM5025A、但最近他们有一项新要求、需要支持12V 10A 隔离式输出。 请您推荐 TI 参考设计吗? LM5025A 或类似的 P2P 器件可以实现这一点更好。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    UCC2897a 是另一款有源钳位正向控制器、似乎拥有更多参考设计、其中一种是12V/10A 设计。

    完整列表可在此处找到、

    我找不到适用于 LM5025的12V、10A 设计。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue Tang、您好!

    UCC2897A 是与 LM5025A 类似的器件

    PMP8861参考设计是一种18-72VDC 输入、12V/120W 有源钳位正向参考设计。

    http://www.ti.com/tool/PMP8861

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    感谢您的建议。 看起来 PMP8861使用了两个变压器。 如果不考虑使用 P2P 到 LM5025A、您是否可以推荐更简单的参考设计? 我的客户的电源设计不是很好。  一个成熟而广泛使用的解决方案将是很好的。  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、是否可以修改 LM5025A 以下以获得12V 6A 输出。  

     http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP4468

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue Tang、您好!

    使用的第二个变压器是来自 Coilcraft 的现成电流互感器。

    如果客户对磁性设计的了解有限、则可以要求磁性元件供应商制造等效器件 或提供 Coilcraft 器件。
    我认为这是最好和最简单的解决方案。

    PMP4468采用30W 5V 输出设计。
    您将需要对磁性元件和电源组件进行重大更改、以针对12V 6A 输出进行修改。

    此致

    John