主题中讨论的其他器件: UCC2897A、 LM5025、 PMP8861、 PMP4468
您好!
我的客户使用了很多用于24Vin 5V 隔离式输出的 LM5025A、但最近他们有一项新要求、需要支持12V 10A 隔离式输出。 请您推荐 TI 参考设计吗? LM5025A 或类似的 P2P 器件可以实现这一点更好。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户使用了很多用于24Vin 5V 隔离式输出的 LM5025A、但最近他们有一项新要求、需要支持12V 10A 隔离式输出。 请您推荐 TI 参考设计吗? LM5025A 或类似的 P2P 器件可以实现这一点更好。 谢谢。
Yue Tang、您好!
UCC2897A 是与 LM5025A 类似的器件
PMP8861参考设计是一种18-72VDC 输入、12V/120W 有源钳位正向参考设计。
http://www.ti.com/tool/PMP8861
此致
John
BTW、是否可以修改 LM5025A 以下以获得12V 6A 输出。