This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511-Q1:内部 GND 是什么意思?

Guru**** 2534780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511-Q1, TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836466/tps2511-q1-what-does-internal-gnd-mean

器件型号:TPS2511-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2511

你(们)好

我的客户 对 TPS2511-Q1有一些疑问

1 、内部 GND 在数据表第6页的功能方框图中的含义

2.为什么要连接内部 GND 和内部 FET 栅极

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这不是 FET 栅极至 GND,这是连接至 GND 的内部 FET 体二极管。 如果禁用 tps2511 ,则 FET 可以关闭。 转子电流不能通过 FET 内部体二极管从流出进入 IN。