This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:保护 TLV760是否需要从输出到输入的二极管?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835893/tlv760-is-a-diode-from-output-to-input-needed-for-protection-of-tlv760

器件型号:TLV760
主题中讨论的其他器件: LM317

我知道、如果输入电源关断且输出侧仍在通电(来自备用电源或大输出电容器)、许多三端稳压器都会出现问题/故障。

通常情况下、固化是从输出返回输入的二极管、阳极到输出的二极管、阴极到稳压器输入的二极管。

TLV760系列 (5V 或3.3V 型号)是否需要这样做?   

在本例中、输出电容为1uF、负载是一个超低功耗处理器。

我可能希望在不使用 TLV760输入电源的情况下将外部电源施加到处理器(即 TLV760稳压器输出)上、以便对处理器芯片进行电路内编程、尽管在这种情况下、如果需要的话、我可以使用测试装置为 TLV760提供输入电源。

我的板载空间很小、因此如果我可以在没有额外二极管的情况下通过、我将会是一个快乐的摄像机。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我将在1个工作日内回复您的问题。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    很抱歉、等您回来。

    是的、如果输出电压可能高于输入电压、则需要为该线性稳压器提供反向保护。
    该器件具有一个内部 NPN 晶体管作为导通元件、与高侧电源路径上的 PNP 不同、该晶体管不提供固有的反向电压保护。 一种选择是选择具有 PNP 或 P 通道高侧导通元件的线性稳压器-这两种拓扑都具有固有的反向电压保护。
    我发现、LM317数据表是 NPN 导通元件的良好参考。  描述了一个良好的应用、并在数据表中对电路中的每个组件进行了说明。  我已将其复制到该论坛帖子中以获取帮助。

    如果我已回答您的问题、请单击"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬