This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:VIN>Vout

Guru**** 2515455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835699/tps61230a-vin-vout

器件型号:TPS61230A
主题中讨论的其他器件: TPS61022

您好!

我们有一个由电池供电的系统、我们选择了一个额定电压为3、6V 但充电电压高达4、2V 的电池。

我们希望使用 TPS61230A 获得3、8V 的输出电压、因此在短时间内、输入电压将高于输出电压。

TPS61230A 会发生什么情况? 它能否在短时间内处理该 Vin>Vout?

我们不介意将4、2V 作为电路其余部分的电源、但我们需要它 不低于3、8V、因此是 TPS61230A 的选择。

此致、

阿伊纳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ainara:

    TPS61230A 可在输入电压高于编程的输出电压条件下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    但建议这样做吗? 或者、您是否会推荐其他组件? 尽管我们不介意4、2V、但最好提供3、8V 的恒定输出。

    此致、

    阿伊纳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ainara:

    最大负载电流是多少?

    当 Vin 高于编程的 Vout 时、高侧开关打开、因此 Vout 等于 Vin 减去高侧开关的压降。 Vout 将跟随 Vin、因此无法稳定在3.8V。 是否确实需要将输出电压稳定在3.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我不知道可以节省500mA 的最大负载电流、但我怀疑空穴系统甚至接近该电流。

    那么、何时           VIN>Vout  Vout~= Vin

    和时间     (2.5V<)<Vout Vout=3,8V I understood correctly?       

    我们有一个微控制器连接到3、8V 电源、它允许高达5.5V 的电源、但建议标称值为3.8V。 系统中涉及的其他电路也接受5V 电源。

    此致、

    阿伊纳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ainara:

    抱歉。 请使用 TPS61022而不是 TPS61230A。 TPS61022具有更高的效率并支持直通模式。

    当输入电压介于3.8V 至4.2V 之间时、输出电压~=输入电压。 电压为2.5 V <Vin< 3.8V, Vout=3.8V. 如果包括微控制器在内的所有其他电路都能在3.8V-5V 下工作、则只需将 TPS61022输出电压设置为4.2V 即可获得固定电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    好的、接下来我们将介绍 TPS61022、而不是 TPS61230A。

    感谢您对输出电压设置的建议、我们之前没有考虑过该选项、但现在我们将讨论该选项。

    此致

    阿伊纳拉