This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:UVEN 引脚控制问题...

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19537Q3, TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835293/tps2493-uven-pin-control-problem

器件型号:TPS2493
主题中讨论的其他器件:CSD19537Q3

MCU 通过 Q7 (2N7002)控制 UVEN 引脚。
如果没有负载、则输出受到很好的控制。
然而、即使负载被连接并且 UVEN 引脚上的"0"低电平被设定、输出也被保持。
负载具有以下特性:
R:48欧姆
C:6、600 μ F
UVEN 引脚设置为0、但 GATE 引脚输出和 Vout 也输出功率。
当负载再次被移除时、即使在控制 UVEN 引脚之后、输出也会被保持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changwoon:

    即使 UVEN 被强制为"0"、您是否意味着 Vout 和 GATE 仍保持高电平?

    您能否分享一些测试波形  

    • VIN、Vout、GATE、计时器
    • VOUT、GATE、计时器、输入电流
    • VOUT、GATE、输入电流、 UVEN 电压  

    另外、请向我发送填充的设计计算器。 可从 http://www.ti.com/product/TPS2493/toolssoftware 获取

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changwoon:

    对上述进行任何更新以进行调试。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。

    您请求的测量波形尚未继续。

    我们将"负载"连接到 TPS2493EVM 并测量了 IMON、发现6V 电平保持在100us 左右。
    通过测量当前使用的 N 沟道 FET (CSD19537Q3)的温度、在启动时测量的温度高达130度。
    因此、替换 FET 不会控制 TPS2493的功率输出。
    电源输入状态如下。
    输入电压:48V
    Imax:2.5A
    疑似 FET 损坏、我们在新 PCB 上将其替换为高容量 FET (IRF540NS)。

    温度升高到70度并正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changwoon:

    您的问题是否已通过新 FET 得到解决?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍在使用新的 FET 对其进行测试、但还没有问题。
    当 FET 被过流或高温破坏时、TPS2493是否会受到影响?
    TPS2493还必须替换为 FET 才能正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changwoon:

    是的、在此过程中、控制器也可能会损坏。 FET 损坏/失效会对控制器 TPS2493的栅极部分造成压力。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如果您还有任何问题、我将离开。