This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060栅极引脚问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835187/lm5060-lm5060-gate-pin-issue

器件型号:LM5060

我在 E2E 上看到了类似的问题、但没有找到解决方案。我现在遇到了同样的问题。 这是我的原理图

NG 波形图

确定 波形图

我已经测试了我的 MOS FET 并确认它是好的。

我用新的 LM5060替换了 LM5060、电路可以正常工作、栅极引脚似乎有问题。 似乎没有电荷泵工作。

有人能帮我解决这个问题吗?我尝试制作100套、发现3件有缺陷、这让我困扰了很长时间。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Skate Lu、

    感谢您的联系。

    故障是否在电路板首次启动期间发生? 或者在执行任何特定测试之后?

    请告诉我它是不是 time0故障还是在现场?

    发生 EOS 事件时会发生内部电路损坏。 您是否希望在系统中使用它们?

    什么是应用用例?

    您是否在输入端使用过任何 TVS 钳位二极管?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障是否在电路板首次启动期间发生? 或者在执行任何特定测试之后?

    回复:是。正常上电测试、 输入电压为20V。

    请告诉我它是不是 time0故障还是在现场?

    答复:在字段中。

    发生 EOS 事件时会发生内部电路损坏。 您是否希望在系统中使用它们?

    回答:不,我不想在我的系统中看到它。

    什么是应用用例?

    回复:笔记本电脑。

    您是否在输入端使用过任何 TVS 钳位二极管?

    回复:在输入中使用 TVS 和 RC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Skate Lu、

    请与我分享 TVS 器件型号。

    如果您不会因过压而出现故障、我建议提交器件进行故障分析。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Skate Lu、

    您是否有任何当地的 TI 代表提交器件进行 故障分析?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、非常感谢。

    我    现在联系当地的 TI CQE 来解决此问题。