This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:在 Vin 标称值附近工作时、与 TPS 249x UVLO 搭配使用

Guru**** 2766205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836278/tps2492-quirk-with-the-tps-249x-uvlo-when-operating-near-vin-nominal

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件:LM5069

大家好、

我们有一个客户询问客户在以下 e2e 链接中阅读的"查询"信息:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/684505

部分"当在 LM5069没有的 Vin 标称值附近工作时、TPS 249x UVLO 存在问题"。  
-客户希望了解有关 TPS 249x UVLO 的问题的更多信息。

客户希望将 TPS2492用于他们的新设计、但也要考虑 将 LM5069作为替代方案、直到看到上述 e2e 帖子、并希望了解更多有关"奇怪"器件的具体信息。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我将於明日详细答覆。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。
    这会很有帮助。 我将等待您的回复。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    在使用 TPS249x 器件设计系统时、应选择远低于工作输入电压的 UVLO 阈值。 否则、在故障情况下 、TPS249x 可进入持续上电重启、这可能会对外部 MOSFET 造成压力。 我们正在使用此信息更新数据表。

    LM5069是 TPS249x 系列器件的理想替代产品

    此致、

    Rakesh