This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于 BQ25703A 预充电功能并自动更改为恒定电流充电模式?

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836126/bq25703a-about-bq25703a-pre-charge-function-and-change-to-constant-current-charge-mode-by-automatically

器件型号:BQ25703A

你(们)好  

 我对 BQ25703A 有一个非常简单的问题。  

我知道该器件  与其他充电器 和 该器件监控器略有不同。  

我对 预充电功能有一些疑问。  

我知道此器件具有作为 预充电的 LDO 模式充电。  

[问题]

 如果此设备 将完成预充电,是否可以更改为 CC 充电模式??  

 我们需要检查 电池电压并需要 MCU 进行外部控制?  

 * MCU 控制平均值是 更改当前设置值。  

谢谢、尊重

三月贾斯珀 ( Disty Sugimoto)

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、三月:
      

    是当电池电压增加到高于 VSYS_MIN 时、换能器将进入 CC 模式。 CC 充电电流应该是您在 Reg14上配置的值、只要它不是太大而无法触发 IINDPM 或其他保护。

    您不必更改 Reg14值、我们可以在开始时对其进行设置、在预充电期间、我们的电荷将将电流钳制为384mA。 然后 、电池电压增加到高于 VSYS_MIN、充电电流将达到 Reg14设置。

    此致

    三国