This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:电源管理论坛

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835290/bq25713-power-management-forum

器件型号:BQ25713

此器件是否可用于锂离子电池? 它缺少热敏电阻输入、因此似乎不允许安全充电、但我可能错了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       是的、我们可以支持1-4节锂离子电池。 我们不支持 TS JEITA 充电曲线。 但我们具有热关断功能:

       只要结温超过155°C、充电器转换器就会关闭以实现自我保护 充电器保持关闭状态、直到结温降至135°C 以下 在热关断期间、LDO 电流限制降至16mA、REGN LDO 保持关断。 当温度降至135°C 以下时、可通过软启动恢复充电。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、控制器的温度并不重要。 JEITA 是一种特定温度锂离子保护曲线、还有其他特性。 该充电器位于带有热保护电池的 EVB 上、依靠其处于良好的实验室环境中。 电池过热保护-不是控制器! -是强制性安全问题。 我想提醒一下,三星手机在一段时间前就出现了火灾。控制器应该是一个完整的解决方案。 它具有令人惊叹的功能。 我感到非常惊讶的是,这种可能引起赔偿责任的安全问题没有得到解决。 当不在0°C 至45°C 之间时、我将添加一个将 CELL_BATPRESZ 引脚拉低的外部电路、并在软件中注意电池制造商在0°C 至10°C 之间的充电限制。 感谢您包含看门狗。 我希望您认为这种解决方案是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可以接受的。 我们依靠主机将其关闭。  对于独立应用、我同意 TS 必须具有。

    此致

    三国