This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:VIN 电压电平

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835390/lm3643-vin-voltage-level

器件型号:LM3643

您好!

客户计划使用 以下 LED 规格驱动两个 LED (一个@ LED1引脚和一个@ LED2引脚)。  这里有任何问题吗?  是否可以将3.3V 用作 IN 引脚的输入电源?  谢谢!

Antonye2e.ti.com/.../SFH-4770SR7S_5F00_20190730.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

       建议的 Vin 工作范围为2.5~5.5V。   因此、3.3V 输入电压 正常。

       闪光灯模式下的总输出电流(两通道之和)约为1.5A。 LM3643具有16个超时电平、范围为10ms 至400ms、这意味着闪存模式的持续时间不会超过400ms。 在 Torch 模式下、LED 电流源(LED1/2)提供128个目标电流电平、范围为0.977mA 至179mA (无时间限制)。

        那么、您能否 提供有关您的应用的更多详细信息?  例如、LED 的标称电流(对应 于手电筒模式下的每个通道)? LED 的闪光电流?  闪存电流的最后一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

        还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    目前不是  如果有其他问题、我将发布新帖子。  感谢您的支持。

    安东尼