This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:减小电感器尺寸

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835983/tps63030-inductor-size-reduction

器件型号:TPS63030

大家好、

您是否会建议推荐比数据表中所述尺寸更小的电感器

尺寸均为3mm x 3mm。

条件为:输入电压=3V 至4.35V、输出电压=5V、输出电流=500mA、OSC=DEFAULT (2400KHz)

任何建议都应受到高度赞赏。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara:

    请问您对供应商有什么要求吗? 如果没有、我将与团队核实是否有其他选择。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara:

    搜索了 Murata 网站。 有几个尺寸小于3mm×3mm 的部件。 您是否有兴趣了解一下?

    例如:Murata:1239AS-H-1R5M#

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minqiu - San

    非常感谢您的建议。

    让我向客户告知这一点。

    谢谢

    此致

    Shidara