This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3130:总功率耗散(PD)和最高管壳温度(Tcmax)

Guru**** 2500825 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3130, TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836244/ref3130-total-power-dissipation-pd-and-maximum-case-temperature-tcmax

器件型号:REF3130
主题中讨论的其他器件: TLVH431

您好、E2E、

你好。

我们的客户正在寻找 REF3130AIDBZR 和 TLVH431AQDBZR 的总功率耗散(PD)和最高外壳温度(Tcmax)。 数据表中没有此信息、是否有方法计算这些参数?

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    有一种方法可以根据数据表信息执行此操作。

    这是使用第7.4节的热性能信息和第7.3节的信息来完成的。

    最大功率耗散是 TJ (max)、θJA Ω 和 TA 的函数。 任何允许的环境温度下允许的最大功耗为 PD =(TJ (max)–TA )/θJA。 在150°C 的绝对最大 TJ 下运行会影响可靠性。

    REF3130。 从25C 开始、我将使用 PD =(150C - 25C)/292.2 = 0.427W

    TLVH431。 从25C 开始、我将使用 PD =(150C - 25C)/206 = 0.606W

    -Marcoo