This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV717P:EN 是否在内部拉取?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836322/tlv717p-is-the-en-pulled-internally

器件型号:TLV717P

在 LDO 的使能引脚上、它是否内部朝任一方向拉动? 保持悬空的主要原因是什么?  

查看数据表中的方框图、它看起来不像 EN 被内部拉取。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    您可以将此使能引脚视为需要高"1"或低"0"的逻辑信号。 通常、该引脚由数字输出直接控制、不应悬空。 该器件没有内部上拉或下拉电阻。  

    此致、
    Jason Song