This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:需要有关验证建议原理图的帮助

Guru**** 2517250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836314/ucc27531-need-help-validating-a-proposed-schematic

器件型号:UCC27531

我需要在24V 时切换 N-MOSFET。 所选的 MOSFET 为 NTD5865NL。 流经 MOSFET 的电流不会超过5A、我想查看 UCC27531是否是驱动此 MOSFET 的好选择。 建议的原理图如下所示。 EN 引脚上有一个12V 齐纳二极管、用于将其钳位到12V。 如果我已经阅读了数据表、EN 和 IN 引脚上的最大值为25V、这太接近电源电压、因此不会感到舒适。 由于电源电压高于 Vgs 最大允许值、MOSFET 的栅极上还有一个12V 齐纳二极管、用于将 Vgs 钳制在12V。 您能告诉我该原理图设计是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HPD、您好!  

    感谢您的联系、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。

    -请在引脚3上添加去耦电容器(1uF 和0.1uF)。 在 PCB 板上、确保这些电容器直接放置在引脚上、以最大限度地降低噪声。

    -您只需通过小于5欧姆的小电流限制电阻将 EN 连接到 VCC,然后将钳位移到 VCC 引脚,或使 EN 保持浮动,因为它在内部拉至 Vref = 5.8V。

    -(可选但推荐)请在引脚 R<=100欧姆且 C<=200pF 上添加小型 RC 滤波器、以过滤输入信号。

    -R10和 D4的理想选择,请确保它们靠近栅极放置,PCB 布线较小。

    -根据所需的上升时间、将 R4增加到1至5欧姆。 FET 的总栅极电荷仅为29nC、因此导通路径上的栅极电阻不会导致过冲和 EMI。 如果不合适、您也可以减小此值。

    布局指南:将 U1放置在尽可能靠近 Q1的位置、以最大限度地减少 PCB 布线电感和其他寄生。

    有关布局指南的更多信息、请参阅以下应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/slua964/slua964.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou