This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B82-Q1:TPS7B82-Q1如何设置输出电流250mA

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836070/tps7b82-q1-tps7b82-q1-how-to-setting-output-current-250ma

器件型号:TPS7B82-Q1

尊敬的:

我们的客户规格:

VIN=24V~30V

Iout=250mA

VOUT=3.3V

我们发现 TPS7B82-Q1 可能符合规格、但如何设置输出电流?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    您无需在 TPS7B82-Q1中设置电流限制。  只要您在300mA 负载下运行、组件就允许它在不限制输出电压的情况下运行。  如果您的应用在输出上超过300mA、则电流限制块将开始将电流限制在最低310mA。  我复制了下面的数据表参数。

    如果我已回答您的问题、请单击"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬