This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:将频率设置为650khz、但实际频率为545khz~590khz

Guru**** 2815295 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835868/tps548d22-set-the-frequency-to-650khz-but-the-real-frequency-is-545khz-590khz

器件型号:TPS548D22

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS548D22并将频率设置为650khz、但实际 频率 为 545khz~590khz、超出数据表值585khz~740khz。 您对 这种现象有什么看法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    根据波形和开关频率、我猜这是在非常轻的负载条件下得出的、远低于电感峰峰值纹波的50%。  在这些轻负载下、即使在强制连续导通模式(FCCM)下、实际开关频率也会略微降低、因为低侧 FET 导通时间结束时的负电感器电流将导致开关节点(SW)在两个 FET 关断时上升至 VIN + VFD。  这将使有效导通时间增加到超过导通时间发生器生成的强制导通时间。  额外的导通时间可降低开关频率。

    如果将负载电流增加到临界导通点以上、以便在死区时间内强制开关节点为负、则开关频率应增加到编程的开关频率。