This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54383:TPS54383 24V 至12V 和5V 误差

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835658/tps54383-tps54383-24v-to-12v-and-5v-error

器件型号:TPS54383

大家好、我根据手册中的应用电路制作了一个电源模块、24V 至12V、5V、但只要电源54383烧断、导致在功率测量全部正常之前对地短路、原因是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zq h、

    烧坏发生的确切时间是什么时候?  是在为器件加电时还是在进行测量时?  您正在进行什么/什么测量?

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气化后烧毁、电气化后将 Output1和 output2短路到地面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zq h、

    1) 1)在原理图上、去耦电容器似乎缺失。

    2)和、请确保将这些去耦电容器尽可能靠近器件放置、以防止出现问题。

    此致、

    简森